结果:找到"万兆多模光模块 光模块参数 光模块厂家",相关内容1000条
- 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
- 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 SFP+光模块 万兆光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
- SFP+光模块如何与万兆交换机搭配使用
- 在当今互联网时代,企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多光模块中,SFP+光模块是目前被应用的最多的光模块之一,在与交换机搭配使用时采用不同的连接方式可实现不同的网络需求。接下来,易天光通信(ETU-LINK)将给大家介绍下SFP+光模块的概念、种类以及搭配应用。SFP+光模块是什么?SFP+光模块是属于SFP光模块中的一种10G光纤模块,它独立于通信协议。一般与交换机、光纤路由器、光纤网卡等相连接,被应用在10Gbps以太网以及8.5Gbps光纤通道系统中,能满足数据中心更高的速率需求,实现数据...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+光模块 万兆交换机 万兆光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-15 09:24:00
- 带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别
- 现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么你对40GQSFP+光模块的了解有多少呢?有多少种类型?他们之间又有哪些不同呢?想要知道答案的朋友们请接着看,下面易天带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别40GQ40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。SFP+光模块常用的可以分为三种类型,分别是QSFP-40G-SR4、QSFP-40G-LR4和40GLR4PSM。QSFP-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+光模块 万兆光模块 光模块类型 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-23 18:52:00
- 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
- 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。关于10GSFP+850nm300MLCDDM光模块基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+MSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电低功耗数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C应用范围数据中心,基站,城域网,局域网,存储网络,光...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SFP光模块 10G光模块 万兆多模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-21 18:20:00
- 什么是GBIC光模块?什么是SFP光模块?有什么不一样?
- 一般客户向我们询价千兆光口模块,我们脑海里浮现的都是SFP模块,但是我们却忽略了另一种千兆光口模块——GBIC。为什么GBIC会渐渐被SFP取而代之呢?它们之间有着什么样的关联及区别呢?让我们一起来回顾一下它们的发展“前世今生”吧!什么是GBIC光模块?GBIC(GigaBitrateInterfaceConverter)是千兆位接口转换器的简称,在上世纪90年代光模块生产厂家相当流行。其设计上可以为热插拔使用,采用SC接口。是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。什么是SFP光模块?SFP是SmallForm-Factor...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆光模块 光模块生产厂家 SFP光模块 GBIC光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-19 15:44:00
- 讲解25GSFP28光模块的优势及特征
- 25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的模块,25G光模块的出现在一定程度上弥补了高速率光模块价格过高、功耗过大,而10G光模块速率又不能满足用户需求的缺陷。市场上常见的25GSFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信将给大家做详细的介绍。25GSFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输,并且它能够提供最节能的方式来...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光模块 10G光模块 万兆光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-17 17:18:00
- 分享思科交换机上用得较多的SFP光模块及GBIC光模块
- 五一小假期结束,今天易天光通信给大家充充电关于思科交换机设备上用得较多的千兆SFP光模块和GBIC光模块;SFP(SmallForm-factorPluggables)可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP光模块体积比GBIC光模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP光模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC)。Gigac提供的SFP系列产品兼容目前所有主流设备公司的产品,并在其产品上进行过严格的测试,性能指标符合各项要求。尤其是H3C2008年4月以后生产的设备对模块有加密解密的功能Gigac的SFP也能...
- 所属专栏: 技术交流 标签: sfp光模块 GBIC光模块 光模块生产厂家 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-02 17:54:00
- 易天致力于25G光模块市场
- 随着光纤通信行业的迅猛发展,很多制造商致力于25G交换机。例如华为的CE8860-业界首款25GE接入TOR交换机。CloudEngine8860(简称CE8860)系列交换机是华为公司面向数据中心和高端园区推出的新一代高性能、高密度、低时延灵活插卡以太网交换机。CE8860交换机提供高密度的100GE/40GE/25GE/10GE端口,支持丰富的数据中心特性和高性能的堆叠,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台。CE8860交换机定位于数据中心的核心或汇聚,也可以用于园区网的核心或汇聚。CE8860可以与华为CloudEngine系列数据中心交换机CE12800/CE7800...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G交换机 25G光模块 万兆多模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-28 14:35:00
- 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
- DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多模光模块 DWDM光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
- 光模块参数测试:发射光功率、接收灵敏度等这些模块参数需要知道
- 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,BIA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多模光模块 光模块参数 光模块厂家 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-23 16:29:00
返回